This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2P-ACD:Linux/TDA2P-ACD

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2P-ACD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/702706/linux-tda2p-acd-linux-tda2p-acd

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:Linux

我对 ISP (图像信号处理器)有疑问:  

ISP 能否从不同的视频通道接收不同分辨率或不同帧速率的视频? 例如:4*720p 30fps;1*1080p 60fps:1*720p 60fps:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    嗯、ISP 可以在不同的 fps 下处理不同的图像分辨率、但就我所记得的那样、它可以在 opp_norm 处处理最大值约为280MP 的图像分辨率。
    BTW、这些摄像头是否将完全不同? 因为如果是、则保存和恢复上下文时可能会有开销、这可以进一步减少 MP。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6个摄像头同时工作。 拼接720p30分辨率的4通道摄像机后,将成为1*720p30视频。 你有什么看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在拼接之前、所有这些摄像头都需要通过 ISP? 这些摄像机类型是否不同? 它们是否需要不同的调优?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、所有这些不同类型的摄像头都将在拼接之前以原始数据格式通过 ISP。 所以我对 ISP 的性能非常担心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该6摄像头将在 OPP_High 模式下的 TDA2Px 上工作、该模式将 ISP 配置为高频率。 请联系您当地的 TI FAE 以获取 OP_HIGH 模式。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果选择以下解决方案并在 TDA2P 内部使用内部 ISP, OV9716将为 HDR 每像素输出16位数据,ISP 是否支持 HDR 的高带宽?  

    (OV9716+DS90UB933*4 <--> DS90UB960 <--- >(MIPI1) TDA2P;

    2. IMX390+DS90UB953 <--> DS90UB954 <--- >(MIPI2) TDA2P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDA2P-ACD 通过 ISO26262 ASIL B 功能安全认证,如果产品符合 ISO26262 ASIL B 标准,我们应该重点关注硬件和软件设计的应用手册?