This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:将 Qt5与 Dm8148和 Ezsdk 结合使用。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668206/linux-tms320dm8148-using-qt5-with-dm8148-and-ezsdk

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

我一直在 Dm8148上使用 qt4来使用最新的 ezsdk、它的 ezsdk 提供 qt4支持。

我下载了最新版本的 Sitara SDK,其中包含 Qt5工具链。

如何配置和更改文件系统、以便使用为 Dm8148提供的 Arago 基本文件系统来运行 qt5应用程序。

此致

Ammar Zafar。