This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:处理器 SDK 3.2中的 SSH 和调试守护程序功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669733/rtos-tda2p-acd-ssh-and-debug-daemon-functionality-in-processor-sdk-3-2

器件型号:TDA2P-ACD
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

对于我们当前的项目、我们要求 TDA2P 支持 SSH 服务器、以允许通过密码或身份验证密钥对 Vision SDK 文件系统进行安全访问。

此外、我们还要求调试守护程序功能。 处理器 SDK 3.2中是否对此提供了任何支持。

如果是、我可以在 Processor SDK 中的确切位置找到相关文档和代码库。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    这是受支持的。 默认情况下、Processor SDK Linux Automotive 版本支持 SSH 服务器。 当您使用默认文件系统准备目标文件系统时、您应该能够通过 ssh 访问目标、并将用户名指定为 root。
    您也可以添加密钥和登录而无需身份验证。 它的工作方式与 PC 上的工作方式完全相同。

    SSH 服务器支持和为目标设置的相应启动脚本都是通过 Yocto 完成的-如果您使用预构建的文件系统、则会注意这些事项。 但是、如果您当前的目标文件系统不支持、则需要参考编译并将与 ssh 相关的方法包含到映像中。

    有关如何使用 Yocto 构建文件系统的说明、请参阅软件开发人员指南。
    processors.wiki.ti.com/index.php

    另外,为了让您知道,最新版本是 Processor SDK Linux Automotive 3.04: downloads.ti.com/.../index_FDS.html

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    感谢您提供相关信息。
    您特别提到、Processor SDK Linux 版本支持 SSH 服务器、但 SysBIOS 也支持该版本。
    此外、还提供了有关如何配置 Processor SDK 以实现调试守护程序功能的任何信息。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    当您安装 Processor SDK Linux Automotive 3.0x 版本时、它会自动随 ssh 守护程序一起配置、您可以使用我在之前的帖子中提供的建议。

    请告诉我您使用的是哪个版本的 Vision SDK 吗? 它是 Linux + BIOS 系统还是仅 BIOS 系统? 请分享版本详细信息、以便我进一步了解。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    我使用的是 Processor SDK 3.2、它是一个仅限 BIOS 的系统。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    在仅 BIOS 系统中不能支持 SSH 守护程序。
    如果我对您的系统了解不正确、请提供其他详细信息。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    感谢您的输入。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    当然。 如果您有任何疑问、请告知我们。
    我现在要关闭这个线程。

    此致
    Karthik