This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:SR1.1上的 PRU 以太网

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670490/linux-am5726-pru-ethernet-on-sr1-1

器件型号:AM5726

工具/软件:Linux

香榭丽舍

客户的产品正在生产中、使用1.1芯片和3.14内核。 他们决定升级到最新的 Linux SDK、但根据 PRU-ICSS 以太网用户指南(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_PRUSS_Ethernet_User%27s_Guide#AM572x-IDK)、我们的当前解决方案与1.1芯片不兼容。  

问:如何制造库存 SDK PRU 以太网以在1.1芯片上工作?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这将需要一些研究、我将在明天再次发布更新。

    此致、
    Schuyler