This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA77P:UB949 EDID 支持1920x1080

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670965/linux-dra77p-ub949-edid-support-1920x1080

器件型号:DRA77P

工具/软件:Linux

大家好  

板外使用 UB949+UB948来支持1920x1080p 显示、

而 UB949中的 Interel EDID 看起来不支持此模式  

我只得到1280x720@60.0和  1280x720@59.9

从 DRA76XP/TDA2XP EVM 方案中,您的主板不具有外部 EEPROM,

如何支持1920x1080p 模式? 修改内核驱动程序?

谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思

    如果显示器在 EDID 中显示1080p、则 TISDK 支持1080p。 如果没有、则需要修改 omapdrm 驱动程序以添加1080p 模式、方法是强制调用 DRM_connect_probed_mode_add()。

    此致、

    Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Subhajit

    感谢您的回复  

    从 google 上、我找到了另一个通用解决方案  

    并从 Documentation/EDID 中的 Linux 内核源文件夹生成 EDID bin

    U-boot bootargs 添加了"DRM_kms_helper.EDID_firmware=HDMI-A-1:EDID/1920x1020.bin"

    这可能是适用于不同类型面板的通用解决方案  

    希望它对您有所帮助

    无论如何都谢谢