This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:EMIF 配置工具密码

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669996/am4372-emif-configuration-tool-password

器件型号:AM4372

大家好、

我从以下材料中获得了"SPRAC70_AM437x_EMIF_Configuration_Tool_V20.xlsx"。

www.ti.com/.../sprac70.pdf

此工具受密码保护、我看不到每个寄存器的计算公式。

DDR3在我客户的电路板上无法正常工作。 我想知道这个公式来调查它。

我能否公开此 Excel 的"寄存器"选项卡的密码?

e2e.ti.com/.../6521.SPRAC70_5F00_AM437x_5F00_EMIF_5F00_Configuration_5F00_Tool_5F00_V20.xlsx

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知解除武装、复员和重返社会专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San

    我们无法提供该工具的解锁版本。 请在此处告知我们具体的 DDR3失败、以便我们更好地指导您失败的原因。

    此外、我希望您已经验证了原理图、布局和配置

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivak-San、您好!

    感谢您的信息。

    在客户电路板上执行 GEL 会导致以下错误。

    但是、我仍然不知道问题的软件或硬件、因此我将进一步调查。  

    如果您对此错误问题有所了解、请告诉我。

    =================== 错误日志===========================

    CortexA9:输出:**** AM437x 分拣板初始化正在进行中........

    CortexA9:输出:****设备类型:GP

    CortexA9:GEL 输出:系统输入时钟为24MHz

    CortexA9:GEL 输出:****正在进行 CLKIN=24MHz 的 AM43xx OPP100…

    CortexA9:GEL 输出:****将绕过...

    CortexA9:GEL 输出:****已绕过,正在更改值...

    CortexA9:输出:    ****锁定 PLL

    CortexA9:GEL 输出:**** MPU PLL 已锁定

    CortexA9:GEL 输出:****内核已绕过

    CortexA9:GEL 输出:****现在锁定内核...

    CortexA9:GEL 输出:****内核已锁定

    CortexA9:GEL 输出:****根据 SD Divisor=4计算得出

    CortexA9:GEL 输出:****每个 DPLL 已旁路

    CortexA9:GEL 输出:****每个 DPLL 锁定

    CortexA9:GEL 输出:****计算得出的 EXTDEV SD 分频值=4

    CortexA9:GEL 输出:**** EXTDEV DPLL 已旁路

    CortexA9:GEL 输出:**** EXTDEV DPLL 锁定

    CortexA9:GEL 输出:**** DISP PLL 配置正在进行中..........

    CortexA9:GEL 输出:**** DISP PLL 已锁定

    CortexA9:GEL 输出:**** DDR DPLL 已旁路

    CortexA9:GEL 输出:**** DDR DPLL 已锁定

    CortexA9:GEL 输出:****设置 DDR3 = 400MHz

    CortexA9:GEL 输出:**** AM43xx OPP100配置已完成..........

    CortexA9:GEL 输出:正在启动 DDR3配置...

    CortexA9:输出:EMIF PRCM 正在进行中........

    CortexA9:输出:EMIF PRCM 完成

    CortexA9:GEL 输出:启用 EMIF CLK……

    CortexA9:GEL 输出:正在等待 VTP 就绪..........

    CortexA9:GEL 输出:VTP 已就绪!

    CortexA9:GEL 输出:启用 VTP 控制器

    CortexA9:GEL 输出:正在检查 DLL 是否就绪...

    CortexA9:GEL 输出:DLL 已就绪

    CortexA9:GEL 输出:配置 DDR IO 和控制模块寄存器...

    CortexA9:GEL 输出:控制模块寄存器配置完成

    CortexA9:GEL 输出:设置 DDR3 H/W 调平配置...

    CortexA9:GEL 输出:正在启动 EMIF 控制器配置...

    CortexA9:GEL 输出:

     

    DDR3硬件调平完成... 所有的水平结果都很棒!!!

     

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_12=0x070000AE

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_13=0x07000099

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_14=0x07000700

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_15=0x07000700

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_16=0x00000000

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_7 =0x0000007F

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_8 =0x0000007F

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_9 =0x00000000

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_10=0x00000000

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_11=0x00000000

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_17=0x022100B3

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_18=0x01C900C0

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_19=0x004E03AA

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_20=0x02E603AA

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_21=0x00000000

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_22=0x01E10073

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_23=0x01890080

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_24=0x004E03AA

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_25=0x02E603AA

    CortexA9:GEL 输出:PHY_STATUS_26=0x00000000

    CortexA9:GEL 输出:

     

    DDR3配置失败!!! 无法读取/写入第一个 DDR 位置。

    CortexA9:GEL 输出:预期为0xA5A5A5A5、读取:0x00000000

     

    CortexA9:GEL 输出:打开 EDMA...

    CortexA9:GEL 输出:EDMA 被打开...

    CortexA9:输出:**** AM437x SK EVM 初始化完成

    ========================================================================================================

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San

    您能否共享 GEL 文件? 此外、您能否分享有关所使用的 DDR 存储器、原理图和任何其他有助于解决此问题的信息?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San

    您能否验证您是否正在使用双刷新率? 如果是、您能否更改为正常刷新率并查看问题是否仍然存在?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva-San、

    昨天我拜访客户时、DDR 工作正常。

    原因是我的客户未正确反映器件寄存器中 Excel 的值。

    很抱歉让你感到困扰。

    谢谢、此致、

    Sasaki