This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3356:USB 集线器合规性测试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670712/linux-am3356-usb-hub-compliance-test

器件型号:AM3356

工具/软件:Linux

你(们)好

我们将 AM3356用作主机处理器,在 USB1上,我们连接了 USB 集线器 USB2514B (Microchip)。

我们知道,我们可以使用   /sys/kernel/debug/musb-hdrc.X/testmode 进行 USB 合规性测试

但我们所寻找的是如何从集线器本身测试下游。是否有方法向 USB 集线器发送命令,以便发送测试模式?

此致、

AVI



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AVI、

    我们将很快回复您。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AVI、

    请查看此主题:

    e2e.ti.com/.../2232979

    如果更改了 PID:VID 以匹配您正在使用的集线器、则此操作将起作用。

    如果这对您不起作用、您可能需要与您的集线器供应商联系、了解他们是否可以提供启用测试模式的 Linux 应用程序。