This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:为 Smart Reflex 选择电源:TPS544B25

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS544B25, 66AK2H14, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669072/66ak2h14-selecting-power-supply-for-smart-reflex-tps544b25

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:LM10011、 TPS544B25、 TPS543B20

大家好、我有一个关于 TPS544B25降压转换器的问题、我将与 LM10011搭配使用、以满足66AK2H14 DSP+ARM 上的 Smart Reflex CVDD 引脚的要求。 这是我的问题、TPS544B25具有 PMBus 接口、但我的设计中不会使用 PMBus、那么我对以下引脚执行什么操作:ADDR0、ADDR1、CLK、CTL 和 DATA?

最后、我还查看了没有 PMBux 接口的 TPS543B20。 我正在寻找具有频率同步功能的器件。

如果有人有意见或建议、请与我分享。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、事实证明 TPS543B20没有跟踪功能、所以我现在正在寻找一个不同的器件。 Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人知道引脚1 "CNTL"是否用于启用 PMBus?

    是否有人在使用 TPS544B25和 PMBus 功能时遇到问题?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    这些问题需要在电源论坛上提出。  本论坛的主持人不是这些完整产品系列的专家。  我们只熟悉 EVM 上使用的器件。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然! 非常感谢。