This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:更改了 Wiki 页面

Guru**** 2973410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670363/tms320c6748-wiki-page-changed

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

最近更改了 Wiki 主页上的 C6000功耗优化链接。  

现已更改为 TI.com:

用作包含许多主题的页面:

非常方便。 但是现在、如果用户不知道搜索关键字、他将不知道在哪里找到合适的资源。

我们可以恢复旧链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    你是对的。 我将提请团队注意这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、
    谢谢、请帮助您同时查看其他系列链接、Sitara、C5000等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知团队。 收到任何反馈后、我将立即更新。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    我们更加关注从 TI.com 而不是 wikis 提供技术内容、因此您将看到更多此类更改、这些更改指向 TI.com 上的登录页面、而不是指向 OMAPL138 wiki 页面。 我们知道、与 WIKI 上有大量优秀技术内容的较旧器件相比、较新器件更适合 TI.com 内容、但我们相信最终我们将托管 TI.com 上的大多数技术内容、而不是 WIKI。

    Wiki 上的 OMAPL138类别链接将继续存在、但不再用作客户查看我们技术内容的登录页面。 如果您对我们如何更好地处理此过渡有任何疑问或反馈、请离线联系我们。

    此致、
    Rahul