This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:正在重建 PDK、pdksetupenv.bat 中的排印错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671039/rtos-processor-sdk-omapl138-rebuilding-pdk-typo-in-pdksetupenv-bat

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

供参考。  已解决、但发布供参考。

我已经为 Windows 安装了 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138-LCDK (v4.2.0.9)。  这包括 PDK OMAPL138 (v1.0.3)。

在重新编译 PDK 时、所提供的"pdksetupenv.bat"文件中似乎有一个小拼写错误、用于设置 ARM9工具链。
请参阅下面的屏幕截图、注意反斜杠而不是正斜杠。

我已通过修改"pdksetupenv.bat"中的第155行进行修复、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    很好的收获、感谢您报告这一点。 我会告知团队。