This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:向 u-boot 添加新的 AM335x DDR3配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671025/linux-beaglebk-adding-new-am335x-ddr3-configuration-to-u-boot

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好、TI、

我们将推出 AM3352处理器、这是一款具有 Micron ram MT41K128M16JT-125 IT:K (256 MB)的定制电路板

请帮助您从 u-boot 源 码中获取 Micron ram MT41K128M16JT-125 IT:K 的 ddr_defs.h 文件配置(256 MB)

在适用于  Micron MT41K128M16JT-187E 的 U-boot 源码配置中(同一芯片、但 时序-周期时间不同)。 在这种情况下、可以使用相同的配置。 但是哪种配置(如 EMIF_SDCFG、 EMIF_TIM1 ...) 我是否需要修改 Micron ram MT41K128M16JT-125 IT:K (256 MB)

我要求澄清这些要点、并请给出一个在 u-boot 源码中配置 Micron ram MT41K128M16JT-125 IT:K (256 MB)的程序。