This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:ARM 上的嵌入式 GNU 无线电

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670952/omap-l138-embedded-gnu-radio-on-arm

器件型号:OMAP-L138

是否可以在500...600 MHz 的纯 ARM 处理器上使用 GNU 无线电? 我听说它存在于 Keystone2处理器上。 但我感兴趣的是、是否可以仅使用 ARM 端而不使用 DSP 协处理器? 如果没有、在这种情况下是否可以使用 OMAP L-138 SoC?

请提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 OMAP-L138上官方支持 GNU Radio ... 您可以尝试自己移植它。

    此致、
    Yordan