This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:BiSS-C 32位实现

Guru**** 2962730 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0022, AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668943/rtos-am4377-biss-c-32bit-implementation

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件:TIDEP0022、

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户发现 TIDEP0022上有一个 BiSS-C Singleturn 18位实现、并且正在尝试实现 Singleturn 16位+多转16位。

是否可以在 AM4377的 PRU 上实现 Singleturn 16位+ multiTurn 16位?

如果是、您能否提供指导、以指导他们如何 使用 TIDEP0022实现 Singleturn 16位+多转16位、以及应在 PRU SW 上修改什么位置?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si、

    我知道的唯一 BiSS-C 示例是: http://www.ti.com/tool/TIDEP0022。 我正在与开发团队核实是否有其他我不知道的配套资料。

    该软件作为 zip 文件夹提供在 TI 设计页面上、必须使用 PASM 工具而不是当前支持的 PRU C 编译器构建。

    遗憾的是、目前提供的任何修改都将由用户自行决定。

    Jason Reeder