请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
是否可以在500...600 MHz 的纯 ARM 处理器上使用 GNU 无线电? 我听说它存在于 Keystone2处理器上。 
但我感兴趣的是、是否可以仅使用 ARM 端而不使用 DSP 协处理器? 如果没有、在这种情况下是否可以使用 OMAP L-138 SoC?
请提出任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
是否可以在500...600 MHz 的纯 ARM 处理器上使用 GNU 无线电? 我听说它存在于 Keystone2处理器上。 
但我感兴趣的是、是否可以仅使用 ARM 端而不使用 DSP 协处理器? 如果没有、在这种情况下是否可以使用 OMAP L-138 SoC?
请提出任何建议。