This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何为 null_src_decode_display 用例生成.HDR 文件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669403/linux-how-to-generate-the-hdr-file-for-null_src_decode_display-usecase

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试为我的.h264视频生成一个.hdr 文件。

我提到了以下员额,并采取了以下步骤:

我能够在 Linux 中生成.hdr 文件,但当我使用它时,出现以下错误:

[IPU1-0] ================================
[IPU1-0] 链运行时菜单
[IPU1-0] ================================
[IPU1-0]  
[IPU1-0] 0:停止链
[IPU1-0]  
[IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
[IPU1-0]  
[IPU1-0] p:打印性能统计信息
[IPU1-0]  
[IPU1-0] 输入选项:
[IPU1-0]  
[IPU1-0]    18.649393 s: 解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
[IPU1-0]    18.649545 s: Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
[IPU1-0]    18.649667 s: Dec_link:序列被称为编号1
[IPU1-0]    18.681357 s: 解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
[IPU1-0]    18.681479 s: Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
[IPU1-0]    18.681601 s: Dec_link:序列、被称为数字2
[IPU1-0]    18.713383 s: 解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
[IPU1-0]    18.713536 s: Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
[IPU1-0]    18.713658 s: Dec_link:序列、称为编号3
[IPU1-0]    18.745806 s: 解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
[IPU1-0]    18.745928 s: Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
[IPU1-0]    18.746019 s: Dec_link:序列、被称为数字4
[IPU1-0]    18.777404 s: 解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
[IPU1-0]    18.777526 s: Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
[IPU1-0]    18.777648 s: Dec_link:序列、被称为数字5
[IPU1-0]    18.809339: 解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
[IPU1-0]    18.809491 s: Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400

生成的.hdr 文件对我无效、我是否缺少相同的步骤?

随附的是视频文件(resize.h264)和.HDR filee2e.ti.com/.../resize_5F00_1280x720.zip

请在这方面帮助我。

谢谢、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    正如您指出的、您的.HDR 文件包含所有零。
    您可以尝试使用 Windows 工具来生成头文件吗? 这些步骤在同一帖子中提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad、

    我还参考了以下链接:
    e2e.ti.com/.../2410531

    我面临的问题与上述链接中的问题相同、即我没有 sizeBin.exe、也没有日志
    C:\ffmpege\bin>sizeBin.exe index.idx inHeader

    'SizeBin.exe'不能识别为内部或外部命令、

    可操作的程序或批处理文件。

    您能给我提供 sizeBin.exe 吗?

    谢谢、
    Neha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neha、

    我通过邮件共享了工具链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、Prasad、

    我想在这里添加一些要点、

    根据以下帖子、

    e2e.ti.com/.../2391227

    创建"size_extracted.txt"后,包含的字符串类似于" size=5327"。
    正如我在第3点提到的那样,应该只有十进制数(即5527),而不是字符串(即 size=5327)。
    (因为在文件中创建二进制文件“字符串”时不允许。)

    因此、您的.HDR 文件(即二进制索引文件)包含全零。

    希望这将对您有所帮助!

    此致、
    Kajal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kajal、

    感谢你的答复。
    根据您的建议、我删除了"size"字符串并创建了二进制文件。 二进制索引文件即.HDR 文件现在包含数据。
    但我仍然得到以下所述的误差:CAN
    [IPU1-0] 18.649393 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0x00004400)!!!
    [IPU1-0] 18.649545 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
    [IPU1-0] 18.649667 s:Dec_link:序列被称为数字1
    [IPU1-0] 18.681357 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
    [IPU1-0] 18.681479 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
    [IPU1-0] 18.681601 s:Dec_link:序列、被称为数字2
    [IPU1-0] 18.713383 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(状态= 0x00004400)!!!
    [IPU1-0] 18.713536 s:Dec_link:outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error:0x4400
    [IPU1-0] 18.713658 s:Dec_link:序列、被称为数字3

    这是否意味着创建的.HDR 文件仍然缺少一些数据?

    谢谢
    Neha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    一个问题,此用例在 Linux 或 SYS-BIOS ?上运行。

    此致、
    Kajal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    neha,您的输入视频文件有问题。
    您能否尝试使用另一个样片?

    此致、
    Kajal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢、此致、
    Prasad