This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2PXEVM:SD 卡读写处理器 SDK 3.02

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670899/rtos-tda2pxevm-sd-card-read-write-processor-sdk-3-02

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

我们正致力于基于 TDA2px 的系统。 系统将仅为 BIOS。 使用的 PDK 是 processor_sdk_vision_03_02_00_00

正如我了解的示例.\processor_sdk_vision_03_02_00_00\ti_component-drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\drv\STW_LLD\examples\mmcsd\sd_file_io 一样

处理从 IPU 内核运行的 SD 卡文件系统读写测试。(来自同一示例中提供的 make 文件)

请告诉我这是否正确以及 是否可以从其他内核访问 SD 卡以执行文件读取/写入操作。

需要此功能以及从 SD 卡引导的功能。

此致

Hrishikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrishikesh、

    没错。 是的、您也可以从其他内核访问 SD 卡。
    TDA2Px 还支持 SD 引导。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Risabh 的快速回复。
    因此,要从其他内核访问 SD 卡,我们需要为其他内核构建示例代码,而无需进行其他更改,它是否正确? 对于定制板、我们是否还需要考虑其他事项?
    根据要求、我们需要支持从所有内核管理 SD 卡上的文件的能力。
    此致
    Hrishikesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    其他内核将需要移植、示例/驱动程序不会立即起作用。
    更改取决于中断配置、EDMA 通道等应用
    对于定制板、您可能还需要采用引脚多路复用器。
    我想再澄清一点。
    SD 引导将仅从主内核(即 A15)起作用。

    此致、
    Rishabh