This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/S2MEDDUS:关于医疗成像软件工具套件(STK)应用

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670669/ccs-s2meddus-about-the-application-for-medical-imaging-software-tool-kits-stk

器件型号:S2MEDDUS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我发现 TI 网站中有 STK-MED、我们对此很感兴趣。

我有一个问题:TI 是否支持此 STK? 我发现它在2010年发布、2012年没有任何更新、因此许多自述文件仅支持 CCS5.0.3。

另一种方法、哪种评估板可以支持它? 它可以包括 TX 电路、RX 电路和 波束形成器?

此致、  

赤脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、应支持此功能。 它可在 TMS32C667x 器件的官方 TOs &软件页面中找到:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    您应该能够使其在高于 v5.0.3的 CCS 版本上工作

    此致、
    Yordan