This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:EMAC 示例

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670626/tms320c6746-emac-examples

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

是否有任何适用于 C6746的 EMAC 模块 API 或 EMAC_send 或 recv 示例、就像适用于 C6455一样。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这里是 TMS32C6746的 EMAC 示例。 下载最新的 TI 处理器 SDK RTOS: www.ti.com/.../processor-sdk-c6748
    并运行以下命令以创建项目:
    pdkProjectCreate.sh OMAPL138全小型 EMAC 全 DSP
    然后将项目导入 CCS、构建项目并将其加载到您的板上进行测试。

    此致、
    Yordan