请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 尊敬的 TI 团队:
我尝试 使用中的文件补丁、使用单个 EMIF (组0 512MB)配置 DDR RAM 
和注释
//gd->bd->bi_dram[1].start = phys_dram_2;
//gd->bd->bi_dram[1].size = phys_dram_2_size;
文件 EVM.c 中
在 I 构建 UART (ti8148_EVM_min_UART)和 NAND (ti8148_EVM_min_nand)的 U-Boot-min 后
U-引导加载成功, 但与 NAND 失败。
我确信选择的引导模式 是正确的。
请帮助我在 单个 EMIF DDR 中为 NAND 配置 u-boot。
非常感谢!