【问题说明】:DM8168在外部只有一个 PCIe 器件 FPGA、并且可以正常加载 FPGA
上电后、DM8168 PCIe 找不到器件 FPGA。 测量信号发现 DM8168发出 PCIe 差分信号、但一段时间后它不会发出信号。 之后、没有信号、也不会启动构建链信号。
DM8168 TX 差分对连接到接地电阻接地、DM8168将持续发出链信号检测信号、不会被中断。
通过查询 FPGA 相关 PCIe 寄存器的状态、当前状态处于轮询状态。活动状态、FPGA 不断发送 PCIe 差分信号
【帮助】:
当 DM8168检测到 PCIe 器件并发送链路信号时、在什么情况下、它不再发送 PCIe 信号、也不会重新检测构建链、以及如何以任何其他方式重新启动链。
DM8168发出链信号并将其断开。 查询 DM8168后、哪些寄存器可以确定 DM8168 PCIe 模块的当前状态、或者通过任何方式、我们可以知道当前 PCIe 扫描错误。