This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:BeagleBone Black 可以#39;t 从 U-boot ping

Guru**** 2953850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670461/am3359-beaglebone-black-can-t-ping-from-u-boot

您好!

我使用的是带有配置 TFTP 服务器的虚拟盒、 虚拟盒适配器是 Tet 的"桥接适配器"、因此我拥有从网络中的所有设备中可以看到的 IP 地址。 我还使用路由器。

我的 Ubuntu 的 IP 地址(它在 Windows 7上的虚拟盒上工作)是  192.168.1.124.我可以从 Windows、平板电脑和 Android 手机 ping 此地址。

Ubuntu 和 BeagleBone Black 均连接到路由器。  

当我尝试从 U-Boot ping TFTP 服务器时,我收到并出错:

"

=> setenv serverip 192.168.1.124

=> setenv ipaddr 192.168.1.243

=> ping 192.168.1.124

端口0、速度100、全双工上的链路

使用 cpsw 器件

超过 ARP 重试计数;重新开始

Ping 失败;主机192.168.1.124未处于活动状态"

请帮帮我。

谢谢、

Vasyl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xubuntu 16.04LTS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问 BeagleBone Black。 如果您有 Xubuntu 16.04LTS、则 TI 不发布此版本、此处不受支持。 您可以在 www.beagleboard.org 社区论坛上提问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BBB 上的 Linux 是 Argstrom。 与 u-boot 无关。 BBB 上的 Linux 尚未运行。 U-boot 应从 tftp 服务器加载 Linux、但 ping 此服务器不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、TI 不支持 Angstrom 发行版、随附的 U-boot 也不受支持。 此论坛仅支持 TI 提供的 Linux 处理器 SDK: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U-boot 来自官方 u-boot 站点、专为 BBB 板构建
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 AM335x Linux 处理器 SDK 是否存在相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,我不知道如何做到这一点。 我只是在学习嵌入式 Linux。 如果该主题不适合本论坛。 请关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需转到下载页面 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 并按照"AM335x Linux SDK SD 卡创建"下的说明进行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    我的自定义 u-boot 映像出现问题。 在 u-boot 汇编期间、我丢失了以太网控制器驱动程序配置或类似的配置。 我更改了 u-boot 图像、现在一切都正常。 感谢您的耐心和帮助。

    谢谢、
    Vasyl