This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSICE3359:较旧的 SDK 版本

Guru**** 2954820 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670260/rtos-tmdsice3359-older-sdk-versions

器件型号:TMDSICE3359
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我在尝试构建 EtherCAT_SLAVE_DEMO_AM335X 时遇到 CCS (7.2版)构建问题。  在论坛中链接后进行翻转后、我认为我遇到的问题是错误的 SYSBIOS 版本。  我有6.52.0.12版、它随 PROCESSOR_SDK 4.02.00版一起提供。  我知道我需要 随 PROCESSOR_SDK 版本03.03.00提供的版本6.46.4.53。  我可以找到此版本的发行说明的链接、但找不到下载 processor_sdk_rtos_AM335x_3_03_00_04所需的链接。  是否有人可以提供链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    以下是链接:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pavel、

    我已经加载了 processor_sdk_rtos_AM335x_3_03_00_04、并且我仍然收到一些有关 EtherCAT_SLAVE_DEMOX_AM335x_ARM 工程的编译问题、但它们是不同的错误。  运行时的时间

    C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.05.00\protocol\EtherCAT_SLAVE\Projects\ProjectCreate.bat、我只有 SDK 版本4.02.00.09、因此我更改了批处理文件以显示

    ::设置创建项目时要使用的 SYSBIOS 版本
    设置"SYS_BIOS_version=6.52.0.12"

    在我加载 SDK 版本3.03.00.04后、我在 Code Composer 中针对 EtherCAT_SLAVE_DEMO_AM335x_ARM 项目进行了以下更改。  (加载3.03.00.04后、我没有重新运行 projectCreate.bat 文件)

    (附件中的图片1)

    在我"清理"项目并重建项目后、 我收到了以下错误。

    (附件中的图片2)

     此处是列表中第一个错误的位置。

    (附件中的图片3)e2e.ti.com/.../Issue_5F00_Illustrations.docx

    有什么建议吗?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    主题行中的问题来自下载旧 SDK 的位置。 关于构建方面出现的新问题、我建议您打开新的 e2e 线程。

    此致、
    帕维尔