This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:时钟上升沿或下降沿的 QSPI 时钟模式3 TDA2EG-17数据输入 QSPI 存储器?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668794/tda2eg-17-dose-qspi-clock-mode-3-tda2eg-17-data-input-qspi-memory-at-clock-rising-edge-or-falling-edge

器件型号:TDA2EG-17
主题中讨论的其他器件:TDA2E

您好,专家:

在 TDA2E-17 TRM、32.3.7.5 ROM 引导中提到 QSPI 4位模式、TDA2E-17使用时钟模式3读取/写入数据。

这意味着 TDA2E 在 QSPI_CLK 的上升沿捕获数据输入并在 QSPI_CLK 的下降沿将数据发送到存储器。

但在24.5.4.1.6 QSPI 表24-359中、即模式3、TDA2E 在 QSPI_CLK 的下降沿捕获数据。

我们已经检查了 EVM 板是否使用了 Spansion QSPI 存储器、TDA2E 需要在 QSPI_CLK 的上升沿捕获数据、然后它可以工作。

请帮助我们检查4位 QSPI 模式3下的 TDA2E 工作、在 QSPI_CLK 的上升沿或下降沿捕获数据?

此致!

韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    数据手册文档中的小脚注对此进行了说明:

    3) 3)器件在时钟模式0和3中的下降时钟沿捕获数据、而不是传统的上升时钟沿。 不过

    非标准、基于下降沿的设置和保持时间时序被设计成与标准 SPI 器件兼容

    在时钟模式0和3中的下降沿上启动数据。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stan:

    感谢您的澄清。
    我将检查客户是否已按照 DM 5.9.6.13器件配置 QSPI IO 延迟。
    此致!
    韩涛