This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EX17EVM:使用 Ubuntu 14.04创建应用程序映像

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-TDAX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668979/linux-tda2ex17evm-application-image-creation-with-ubuntu-14-04

器件型号:TDA2EX17EVM

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试在 Linux 系统上创建我的应用程序映像。

我已经为输出文件创建了.rprc 映像。 但我会低于误差。

MulticoreImageGen:找不到命令。

命令: MulticoreImageGen be 00 app_be 05 Application.rprc

请尽快告知我们、我们希望为我们的客户提供 Linux 映像创建支持。

非常感谢、

Kanchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanchan、

    看起来像"MulticoreImageGen"的路径未设置

    请参阅 vision_sdk/build/rtos/makerules 下的"Buile_multi_core_image_gen.mk 文件以供参考

    此致

    Suryamani Jena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看下面的屏幕截图、其中将提供我使用的命令的清晰图片。 我认为"MulticoreImageGen"路径设置正确。

    请告诉我们运行二进制文件 MultiCoreImageGen 文件是否有任何依赖关系。

    谢谢、

    Kanchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已引用您提到的 build_multi_core_image_gen.mk 并使用了 chmod 命令。
    但区别在于、chmod 在 env.mk 文件中设置为"chmod =$(UTILSPATH)/chmod"。
    UTILSPATH 设置为 UTILSPATH =/bin

    您能告诉我们这是哪个 bin 目录吗? 我在 VisionSDK 安装文件夹中找不到 bin/chmod 路径。
    我还有32位 Linux 系统。 "MultiCoreImageGen"是否支持我的系统?

    谢谢、
    Kanchan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanchan、

    您能在64位计算机上尝试一下它、看看它是否适合您。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能够在64位机器上生成应用程序映像。 但该图像不起作用。

    我们使用 PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_01_setuplinux.bin 文件在 Linux 计算机上进行安装。
    我们只能在32位 Linux 计算机上安装此文件、不能在64位计算机上安装。
    对于64位计算机、当我们尝试使用命令 sudo ./processor_sdk_vision_03_00_00_01_setuplinux.bin 进行安装时、进一步的执行中止。

    您能否确认此 bin 文件是否仅在32位计算机上受支持?

    谢谢、
    Kanchan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

     

    这与 Linux 64位系统上的编译器安装有关。

    我们目前正在使用 bin 文件"processor_sdk_vision_03_00_00_01_setuplinux.bin"安装在32位 Linux 计算机上。 这工作正常。

    请告诉我们、我们可以从何处下载安装文件、以便在 Linux 64位系统上安装编译器 ti-cgt-arm_16.9.4.LTS 和 ti-cgt-arm_16.9.2.LTS。

     

    非常感谢、

    Kanchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanchan、

    已安装的软件包中已提供编译器。 如果您选中 ti_componations\cG_tools\linux\ti-cgt-arm_16.9.2.LTS 文件夹、则会有 ti_cgt_tms470_16.9.2.LTS_linux-x64_installer_install.log 文件。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我们没有在 Linux 64位计算机上安装 Vision SDK 的设置文件。 因此、我们无法访问上述路径来访问编译器
    TI-CGT-ARM_16.9.2.LTS。
    请提供要在 Linux 64位计算机上安装的 VISION SDK 设置文件。 另外、请告知我们安装过程。
    请告诉我们编译器"ti-cgt-arm_16.9.2.LTS "是否将是此视觉 SDK 软件包的一部分。

    我们已查看随附的 Vision SDK 用户指南。 提供的 Linux 安装信息不足。 请告诉我、我们是否需要更多的输入。

    谢谢、
    Kanchan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanchan、

    可从 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-TDAX 下载 Vision SDK AKA Processor SDK Vision。
    安装过程与用户指南中提到的完全相同、正如我之前提到的、编译器是 Vision SDK 软件包的一部分。
    您是否在安装时遇到任何问题?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我无法访问上述链接。 请查看以下屏幕截图。

    我参考  VisionSDK_UserGuide_TDA2Ex.pdf 上的第2.2节 Linux 安装

    我提到了子章节 2.2.1 PC 要求、 2.2.2软件要求、我们不参考2.2.2.1 A15编译器、链接器、因为我们不需要 A15编译器。

    在这里、我们不会获得在 Linux 64位计算机上安装 Vision SDK 或编译器 ti-cgt-arm_16.9.4.LTS 的安装文件的任何信息。

    请您提供相同的安装文件。

    谢谢、

    Kanchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanchan、

    "。" 添加到超链接。 总之、这里还是链接:www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-TDAX
    您应该查看 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 以了解安装步骤。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanchan、

    正如您所讨论的、此位置中的安装程序在64位计算机上工作。 安装命令包括:

    chmod +x PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00_setuplinux.bin
    PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00_setuplinux.bin
    

    此致、

    Rishabh