This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5421:用于 VC5421的编程器

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670237/tms320vc5421-programmer-for-vc5421

器件型号:TMS320VC5421

您好!

我正在处理一个包含 TMS320VC5421控制器的旧工程。 该代码是使用 CCS 3.2或非常旧的代码开发的。 由于控制器是双核、因此很旧、因此对十六进制文件进行编程时会遇到很多问题。 是否有一种简单的方法来对编译器生成的十六进制文件进行编程。 我 以前使用过 Lite FET-Pro430 Elprotronic 程序来对某些 MSP430进行编程-我正在寻找类似的东西... 已批准任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-unlimited、

    不幸的是、我不知道这一点。 这是一个没有支持的非常旧的器件。
    我找到了这个可能提供一些信息的线程。
    e2e.ti.com/.../2386795

    Lali