This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1806:IBIS 模型:BSSTL18TCSCGPBFZ 选择的基本原理

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670191/am1806-ibis-model-a-cireria-for-bsstl18tcscgpbfz-selection

器件型号:AM1806

您好!

我们正在尝试使用"AM1806 ZWT IBIS 模型(修订版 A)" http://www.ti.com/lit/zip/sprm485 。

许多 DDR_***引脚被分组为一个通用的 I/O 模型名称 BSSTL18TCSCGPBFZ。

I/O 型号名称有几个选择:

[型号选择器] BSSTL18TCSCGPBFZ
|
|
NOSR0_NOTERM_1P8 电芯在1.8 (标称值)下工作
|NOSR0_NOTERM_1P8
|缓冲器在1.8V 电源电压下以快速模式运行、变化率为+/-10%
|
NOSR0_NOTERM_0.1_1P8 电池在1.8 (标称值)下工作
|NOSR0_NOTERM_0.1_1P8
|缓冲器运行在快速模式下、电源电压为1.8V、变化范围为+/-0.1V

那么、我可以要求一个典型的标准来选择吗?
我想较低的"NOSR0_NOTERM_0.1_1P8"是正常选择、因为1.7V 至1.9V 的范围略高于 DDR_DVDD18范围。 但不知道上部的"NOSR0_NOTERM_1P8"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知硬件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!  

    正常模型应为  NOSR0_NOTERM_0.1_1P8、因为1.8V 电压轨应在+/-5%下运行。  

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 和 Bill、
    谢谢!