This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:66AK2H12BAAWA24的需要 MTBF 报告

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670287/66ak2h12-need-mtbf-report-for-66ak2h12baawa24

器件型号:66AK2H12

您好!

 我需要66AK2H12BAAWA24的 MTBF 报告。  这是时间敏感的、因此可以快速作出响应。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    精确的 MTBF/FIT / DPPM 测量需要在数年的测量过程中使用大型数据集。  我们尚未为此器件累积足够的历史数据。  完成后、将填充以下链接中产品页面上的表格:

    www.ti.com/.../pinout-quality

    在获得这些信息之前、以下是唯一可用的答案:66AK2Hxx 器件在28nm HP 晶圆工艺节点上制造、在105 C 结温下使用时、目标是≤50 FIT 至100k 器件 POH。  该器件完全通过认证、测试表明它应该满足该目标。

    Tom