This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:TMS320C6457CCMHA 与 TMS320C6457CMHA

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670400/tms320c6457-tms320c6457ccmha-vs-tms320c6457cgmha

器件型号:TMS320C6457

您好、100%能帮助我们确认 TMS320C6457CCMHA 与 TMS320C6457CMHA 之间的差异是否只是 jst the lead vs lead free?  

客户正在决定在关键环境中使用此功能、需要100%确定差异。 请帮助我们确认。  

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 Datashee (图2-12)的 TMS320C64x+TmDSP 器件命名规则(包括 TMS320C6457 DSP),您似乎是正确的。 差异是无铅与无铅。

    此致、
    Yordan