This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:内核引导期间的 LCD 标识

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669824/linux-am3352-lcd-logo-during-kernel-boot

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好、Biser、

我们使用的是基于 AM3352的定制板。  目前、我们能够在 u-boot 级别在 LCD 中显示徽标。 我根据 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_U-boot_Splash_Screen 执行了 u-boot 更改 

现在、我希望保持 u-boot 闪屏、直到出现 Linux tux 标识。 但在 u-boot 和 tux 标识之间、LCDC 时钟被禁用。

在下面的帖子中、您提到了 LCDC 时钟可以通过修改内核初始化保持运行。

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/313745

您能否提供有关在内核初始化中进行修改的一些详细信息、以使 LCDC 在 u-boot 和 tux 徽标初始化之间保持运行。

我使用的是 PROCESSOR-SDK-04.01.00.06版本

此致、
曼诺伊