This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:带 DM3730/AM3703的 TVP5146

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670064/linux-dm3730-tvp5146-with-dm3730-am3703

器件型号:DM3730
主题中讨论的其他器件:TVP5146AM3703

工具/软件:Linux

我设计了具有 LogicPD DM370/AM3703 TorpedoSOM 和 TVP5146视频解码器 IC 的定制板、并且我已编译了具有 TVP5146的 Linux 内核、在内核配置中启用( LOGIDPC 支持站点使用的 LTIB 环境)、但未检测到 IC。  

而且,我无法从内存卡安装 rootfs。

因此、请指导我如何将 TVP5146与此 SOM 搭配使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    能否在文本文件中附加引导日志和内核配置文件?
    安装 rootfs 问题与 TVP5146视频解码器 IC 配置似乎不同、但我们将处理这两个问题。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0028.boot_5F00_log.txtHello Tsvetolin Shulev

    感谢您的快速回复。

    正如您所问的、我要附加这两个文件。 在此引导中、我将所有引导文件和 ramdisk 根文件系统放入 SD 卡 FAT32分区、在 uboot rootfs 中、类型为 RAMDISK。

    此致

    Santosh Kumar

    e2e.ti.com/.../omap3logic_5F00_defconfig.txt