This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:Pinmux 工具中的转换率设置

Guru**** 2970380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670317/ccs-am5728-slewrate-settings-in-pinmux-tool

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

我似乎无法在 Pinmux 工具中设置任何焊盘压摆率、这是否意味着我不必执行它、因为 Pinmux 工具会根据所选的焊盘功能自动处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 PMT 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,canfoderiskii (3626661),

    在大多数情况下、您无需设置转换控制、我们有意不在工具中添加此类控制。 请参阅 TRM 的以下注意事项:

    [引述]

    每个管脚配置寄存器中的默认 SLEWCONTROL 设置必须用于
    保证计时、除非在单独计时中给出了其他具体说明
    器件数据手册的子部分。 唯一的例外是当 MUXMODE 为时
    配置为选择 Vout*_*信号。 在这种情况下、相应的 SLEWCONTROL 位为
    建议设置为慢速压摆、而不是默认的快速压摆。 快速转换设置是
    但会导致 VOUTn 总线上的边沿速率更快、电源/接地噪声更高、和
    与慢速压摆率相比、EMI 辐射更高。

    [/报价]

    IIRC、我们仅硬编码 Vout 异常、以便仅在导出文件中设置慢速压摆、其余的保持默认复位值。 因此、您无需在 pinmux 工具中手动设置压摆控制。

    谢谢、

    Alex