This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:用于 POTS 接口的8kHz 音频编解码器

Guru**** 2964260 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669883/linux-am4378-8khz-audio-codec-for-pots-interface

器件型号:AM4378
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MODCOM8B、 TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

大家好、

我有一位客户需要向 AM437x EVM 添加 POTS 电话接口。

我想建议他们在设计定制的 dualagterboard 时采用最简单的方法。  我们还计划在此设计中利用 WL1835MODCOM8B、以便使用此功能获取标头。

我们的计划是设计一个具有标准 DAA 和 TI 编解码器的定制子卡、该编解码器通过连接到此接头的 McASP0引脚插入 J30。  您建议使用哪种 TI 编解码器来支持 McASP0输出的8kHz 音频数据(TX 和 RX)、这种编解码器最容易与现有的 Linux 驱动程序连接。  非常感谢!

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarret、

    AM437x TI EVM 随附在 McASP1和 I2C0上的 TLV320AIC3106 TI 音频编解码器。 此音频编解码器支持8kHz 采样率、请参阅以下 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Audio_Driver's_Guide

    此 TLV320AIC3106 TI 音频编解码器在 AM437x PSDK 中提供全面支持。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、这是理解的。  我们需要另一个 TX/Rx 编解码 器来准确仿真最终产品的功能并开始使用 EVM 测试软件。  我们的目标是在 J30适配器上添加另一个编解码器/DAA 子板。

    您是否会建议 在 J30上的 McASP0上使用另一个 TLV320AIC3106作为可行的方法。  在 AM437x PSDK 的现有框架内、您是否觉得从 McASP1迁移到 J30上的 McASP0会很容易?  换而言之、这是否是 PSDK 的预期/支持功能、以便从 McASP1迁移到 McASP0、并提供与使用 McASP1的 EVM 上当前相同的 AIC3106功能?

    (此问题的背景是 、当他们认为可以使用与 某些不使用 Linux 的定制硬件上支持的 EVM 不同的端口时、这位特定客户感到有些头痛、而事实证明、这种情况从未尝试过、也不受支持。  在我提出这项建议之前尽量避免这种情况。)

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarrett、

    是的、我认为从 McASP1迁移到 McASP0不应该是一个问题。 有关详细信息、请查看以下指针:

    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Audio_Porting_Guide

    e2e.ti.com/.../592340
    e2e.ti.com/.../592795

    此致、
    帕维尔