This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:USB BABBLE 错误

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670229/linux-processor-sdk-am335x-usb-babble-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 USB 连接 BeagleBone Black 和 基于 CC26XX 的器件。 在 BBB 侧、我们有一个 C 程序、用于打开/dev/ttyUSB1接口并设置 UART 通信。

在我们的测试期间、我们会看到 Babble 误差、如下所示。 我知道有很多有关这个问题的 E2E 讨论、但我的问题是在发生 Babble 错误后如何恢复 UART 通信。 在我们的程序中、当发生 Babble 中断且 ttyUSB1断开连接时、UART 读取将返回错误状态。 枚举之后、/dev/ttyUSB1成为/dev/ttyUSB2、我们的程序会尝试关闭原始文件描述符并使用/dev/ttyUSB2.打开新的文件描述符  尽管所有的 close()、open()和 UART 安装返回成功状态,但之后从 read()返回的内容不会有任何变化。 但是、如果我们使用完全相同的代码关闭程序并打开/dev/ttyUSB2、则 UART 通信会成功恢复、并且我们不必重新启动 BBB。 这是我不理解的部分。 我是否需要在程序中除 close()外执行任何操作 来完全释放 USB? 有人有建议吗?

[771881.001017] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
[771881.005688] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
[771881.010269] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
[771881.010296] MUSB - hdrc:28/31 max EP、16384/16384 memory
[771881.010787] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号9
[771881.021280] FTDI_SIO ttyUSB0:FTDI USB 串行器件转换器现在从 ttyUSB0断开
[771881.021486] FTDI_SIO 1-1:1.0:器件已断开连接
[771881.022706] FTDI_SIO ttyUSB1:FTDI USB 串行器件转换器现在从 ttyUSB1断开
[771881.022777] FTDI_SIO 1-1:1.1:器件已断开连接
[771881.424364] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的全新全速 USB 器件编号10
[771881.553715] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0403、idProduct=6010
[771881.553748] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
[771881.553763] USB 1-1:产品:双 RS232
[771881.553778] USB 1-1:制造商:FTDI
[771881.562408] FTDI_SIO 1-1:1.0:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
[771881.562765] USB 1-1:检测到 FT2232C
[771881.565684] USB 1-1:FTDI USB 串行器件转换器现在连接到 ttyUSB0
[771881.570606] FTDI_SIO 1-1:1.1:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
[771881.570965] USB 1-1:检测到 FT2232C
[771881.577045] USB 1-1:FTDI USB 串行器件转换器现已连接到 ttyUSB2

此致、

建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    root@BeagleBone:~# cat /etc/debian_version
    8.4.
    root@BeagleBone:~# uname -a
    Linux BeagleBone 4.4.9.9-ti-R25 #1 SMP 星期四5月5日23:08:13 UTC 2016 armv7l GNU/Linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请在 www.beagleboard.org 上咨询社区。