This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:PCI 的时序

Guru**** 2957270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670002/tms320c6455-timings-of-pci

器件型号:TMS320C6455

您好,

我有三个定制板(板 A、板 B、板 C)

电路板 A <- C6455 DSP (配置为 PCI 主设备)

电路板 B <- C6455 DSP (配置为 PCI 从设备)

电路板 C <- COTS (配置为 PCI 从器件)

我已将 PCI 配置为在66MHz 频率下运行、我正在使用 EDMA 将数据从 PCI 配置的内存读取到 L2内存。

1.从板  B 到板 A,当我测量37000字(32位)的时间时,时间为2.6毫秒。

2.从主板 C 到主板 A,当我测量37000字(32位)的时间时,为980us。

可以有人解释一下吗?

提前感谢

此致、

Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    您是否在运行这些基准测试时加载相同的项目? 电路板 A 和 B 是否有任何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、
    是的,我正在加载同一个项目。
    电路板 A 和电路板 B 之间没有差异,除了电路板 A 中的附加 PLX 芯片