This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:执行片上字节错误率(BER)测试

Guru**** 2963960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669017/66ak2h14-performing-on-chip-byte-error-rate-ber-testing

器件型号:66AK2H14

我们使用的是 PRBS 发生器和校验器、参考以下内容、但不理解为什么可以测试 BER。

用于 KeyStone II 器件的串行器/解串器用户指南(修订版 A)
http://www.ti.com/lit/ug/spruho3a/spruho3a.pdf
19.1.5执行片上字节错误率(BER)测试(第151页)

C:\ti\pdk_k2hk _4_0_7\packages/ti\diag\SerDes_diag\test\K2H\C66\SerDes_diag_test.c

在步骤10中、BIST_CHK_synch 用于检查是否成功检测到 PRBS 数据。 我想进一步了解 BIST_CHK_synch 被置为有效时的条件。

当从 PRBS 发生器传输的 PRBS 模式与正确的多项式匹配时、BIST_CHK_synch 是否继续有效?
在模式不匹配时、BIST_CHK_synch 是否继续取消置位?

在步骤15中、验证 BIST_CHK_ERRORS 为0、验证测试序列期间未测量位错误。

如果 BIST_CHK_ERRORS 非零、如何计算 BER?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有可用信息均可在串行器/解串器用户指南 www.ti.com/.../spruho3a.pdf 中找到
    19.1.5执行片上字节错误率(BER)测试和测试代码:serdes_diag.h 函数 SerDES_DIAG_BERTest ()。

    从 Processor SDK RTOS 运行 Serdes 诊断是否有任何问题? 该 BER 测试的接口是什么?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的答复。

    我将引用 SerDES_DIAG_BERTest()。

    [引用 user="lding"]
    从 Processor SDK RTOS 运行 Serdes 诊断是否有任何问题? 该 BER 测试的接口是什么?
    [/报价]

    我们的客户希望在采用 K2H 的产品上实现自检功能。 它对所有使用的接口(即10GbE、SGMII 和 SRIO)的串行器/解串器执行 PRBS 的 BER 测试。

    此致、

    Daisuke