This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BEAGLEBK:RTOS 示例

Guru**** 2959240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669977/rtos-beaglebk-rtos-examples

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

我尝试在 BeagleBone Black 上使用 TI RTOS。

我在下面安装并运行了 CCS、我参考的是"processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide"

 ccs_setup_7.3.0.00019.exe

 - ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.02.00.09-Windows-x86-64安装

我正在尝试打开"操作系统 的简单示例-><a href="">">processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples""> processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Examples" 

我已经安装了与 Sitara 相关的软件包、其中包括 SYS/BIOS。

我不确定我错过了什么、因此有人可以帮助我错过了什么?