This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Jacinto J6:用于将 Android 引导为带 Xen 的 dom0的 tryng

Guru**** 2960100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670027/jacinto-j6-tryng-to-boot-android-as-dom0-with-xen

您好!

我能够在没有 Xen 支持的情况下成功地在 Jacinto J6板上引导 Android O。

现在正在尝试使用 Xen 将 Android O 引导为 dom0、但遇到 u-boot 和 display 的一些问题。

您能否帮助我们了解如何将 Xen 支持添加到 u-boot 以将 Android O 作为 Dom0?

此致、

Omkar Bolla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    目前、TI 的公共 SDK 仅支持在本地启动操作系统。 而且、我们没有支持 SDK 上的虚拟机监控程序配置的计划。 到目前为止、您将 Xen + Android O 作为 Dom0提到的配置尚未完成。 因此、目前我们无法为您提供的问题描述提供相关建议。

    此致
    Karthik