This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:PRU 双向开漏信号

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669513/am4376-pru-bidirectional-open-drain-signal

器件型号:AM4376

大家好、

我们在 PRU 内核上进行开发、需要双向开漏信号。 正如 此处培训视频的第7.2节所述、我们计划使用其中一个 PRU IEP 数字 I/O 作为漏极开路输出、并使用其中一个 PRU GPIO 作为输入。

由于引脚复用、PRU-ICSS1上的 GPI 不再可用。 即使 IEP DIO (数据表的表4-50)位于 PRU-ICSS1中、我们仍可以将它们与 PRU-ICSS0-PRU0中的 GPI 结合使用、对吧? 例如、我们能否 将 pr1_edio_data_out0连接到 pr0_pru0_GPI0以创建双向开漏引脚? 在本例中、我们的应用程序将必须在 PRU-ICSS0-PRU0上运行?

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您必须注意、AM437x I/O 单元不是真正的漏极开路。 如果您计划使用高于 I/O 单元 VDDSHVx 电压的 I/O 电压、则需要一个外部晶体管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您指出这一点。 您能否在我的原始帖子中评论我的问题:将 PRU-ICSS1中的 IEP DO 与 PRU-ICSS0-PRU0中的 PRU GPI 搭配使用、并确认我的示例是否有效?

    此致、
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至于您原来的问题:
    确保两个引脚位于同一个 VDDSHVx 电源轨上、以避免它们之间发生泄漏。
    您将需要在两个 PRU 单元上运行软件、一个用于输出、另一个用于输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    由于 IEP 数字 I/O 是独立于内核的、这是否意味着我们可以在 PRU-ICSS0-PRU0上运行所有内容而不会出现任何问题?

    此致、
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    你是对的。 IEP 数字 I/O 与内核无关、因此 ICSS0中的 PRU 内核应能够写入 pr1_edio_data_out0。

    此致、
    Nick