This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Linux-RT 问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669827/linux-am5728-linux-rt-questions

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我的客户正在考虑将 Linux-RT 应用于 AM5728。 (申请:IED)

下面我有一些问题。

 

 1. TI Linux-RT 计划程序

- 最短保证任务时间。 (例如、针对 n 个满载任务的并发运行的最小保证任务时间(μ s)。)

- 任务的上下文切换延迟(线程)。

- 将支持哪些调度策略? (例如 FIFO、循环等)

 

2. 使用 TI Linux-RT 的案例(强调稳定性)

- 在什么领域使用了它?

- 稳定性和使用期限

 

3. 与其它操作系统的比较数据(例如无操作系统、MicroC 操作系统、VxWorks 等)

 

请详细回答。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Henry Kim"]

     1. TI Linux-RT 计划程序

    - 最短保证任务时间。 (例如、针对 n 个满载任务的并发运行的最小保证任务时间(μ s)。)

    - 任务的上下文切换延迟(线程)。

    - 将支持哪些调度策略? (例如 FIFO、循环等)

    [/报价]

    有关这方面的最佳数据可在此处找到:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_RT_Kernel_Performance_Guide

    我们支持 RT Linux 支持的调度策略、它们包括 FIFO 和轮询。

    [引用用户="Henry Kim"]

    2. 使用 TI Linux-RT 的案例(强调稳定性)

    - 在什么领域使用了它?

    - 稳定性和使用期限

    [/报价]

    很抱歉、我们为广大客户提供了设备、并将其用于各主要业务部门的各种应用。  

    [引用用户="Henry Kim ]3.  与其他操作系统的比较数据(例如、无操作系统、MicroC 操作系统、VxWorks 等)[/QUERP]

    再说一次、很抱歉、我们不提供用于比较的特定数据。 上面提供的数据应允许您将我们的 RT Linux 实施方案与其他解决方案进行比较。 您当然可以找到这些与 RT Linux 的其他第三方比较、一般而言、它们应该适用于我们的实施。 我还会说、这些数据通常非常适合应用或用例。

    我希望这对您有所帮助、

    Ron