This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:到 TDA3x 的多 CSI2通信

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670207/tda3xevm-mulitple-csi2-communication-to-tda3x

器件型号:TDA3XEVM

您好!

我希望 在 远距离雷达应用中使用 AWR1243传感器的4芯片级联。 我想   通过 CSI2将数据从4个 AWR1243芯片发送到 TDA3x/2x。  

如何将4个 CSI2通道从4  个 AWR1243传感器连接到 TDA3x 的一个 CSI2端口。 根据我的理解、TDA3x 中只有一个 CSI2连接。 是否有标准的解决方案? TI 是否推荐任何特定的简易方法?

2.如果要使用 TDA2x 而不是 TDA3x、会出现什么情况?

提前感谢、

GP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 GP:

    请参阅主题 :e2e.ti.com/.../657535

    对于 TDA2x、可使用交叉链路 FPGA 将 CSI 转换为 VIP、并使用相应的 VIP 端口捕获每个 AWR12。

    谢谢、此致、
    Piyali