This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:PCIe 驱动程序 C66x 的操作系统支持

Guru**** 2956820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669862/tmdsevm6678-operating-system-support-for-pcie-driver-c66x

器件型号:TMDSEVM6678

您好!

根据论坛中的其他帖子、没有适用于 C6678 PCIe 的 Windows 驱动程序。 这种情况仍然存在、或者对该主题有任何更新?

另一个问题:是否支持 Ubuntu 的新版本?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PCIe 驱动程序仍然是这种情况。 没有 Windows 驱动程序支持、对于我们多年前使用 Ubuntu 12.04测试过的 Linux 驱动程序、较新的 Ubuntu 有望正常工作。

    此致、Eric