This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2PXEVM:适用于 TDA2x+ SoC 的雷达传感器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670168/tda2pxevm-radar-sensor-for-tda2x-soc

器件型号:TDA2PXEVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

大家好、

我将在数字频谱"DRA76x/DRA77xP/TDA2Px-ACD 融合 EVM 套件"的评估板上工作。 这是 TDA2x+ SoC。

想知道是否有人可以帮助我处理特定/受支持的雷达传感器(以便我可以订购)。 我尝试使用频谱数字技术、但不幸的是、我运气不好。 我喜欢的是传感器而不是子板、如果子板具有嵌入式雷达传感器、也请告知。

如果也能为 LIDAR 传感器名称提供帮助、那将大有帮助。 )

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    您可以看看 AWR1243雷达传感器、它们为雷达传感器提供 CSI 雷达原始 ADC 样本。 这可以连接到 TDA2px CSI 输入接口。 通过 SPI 和 GPIO 进行控制。

    www.ti.com/.../AWR1243

    关于激光雷达传感器、Velodyne 传感器提供以太网输出、您可以使用该输出从 TDA2px 读取。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Piyali、它很有帮助。