This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:未出现 PCIe 链路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669099/linux-am5718-pcie-link-does-not-come-up

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我在自己的板上使用了 am5718。

当我尝试将 PCIe 连接到以太网卡时、它会报告"链路从未出现"。

AM5718在 RC 模式下工作。

我发现 PCIe phy 仅处于 POLL.ACTIVE 状态。

BSP 04.01.00.06。

如何进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fei、

    哪个设备连接到 am5718? 您是否有 TI EVM 可供您试用?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我已经解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fei、

    感谢您的介绍。 您是否介意分享原因和修复、以便论坛中的其他人也可以使用该信息。 另请单击"已解决"按钮。

    谢谢!

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    端点器件是以太网卡、在链路通过 GPIO 将复位信号置为有效之前、它可以工作。