This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:8位输入模式中支持的最大格式

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669505/tms320dm8168-maximum-format-supported-in-8-bit-input-mode

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我们计划在项目中使用 DM8168。 我们需要高清视频(高达1080p30)处理。 但由于引脚限制、只能使用8位输入模式(具有交错式 Y/C 数据输入)。  

但根据 TRM、仅支持以下8位输入模式:

8位输入端口:
–单个非多路复用 CIF/480i/480p/720p/1080i Y/C 数据
–多达2流多路复用 ED (480p) Y/C 数据
–多达4流多路复用 SD (480i) Y/C 数据
–多达16流多路复用 CIF Y/C 数据

根据上述语句、单个非多路复用8位输入端口仅支持1080i。 是否无法使用8位输入模式捕获1080p24、25、30格式?

此致、

Pranay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranay、

    可以通过8位接口捕获1080p30。 但请注意、如果您使用的是嵌入式同步接口、它仅支持 BT656类型的同步代码。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。  

    [引用 user="Brijesh Jadav"]但请注意,如果您使用嵌入式同步接口,它仅支持 BT656,类型,同步代码

    根据上述语句、您是否意味着在8位模式下、如果我们使用嵌入式同步模式、则仅支持 NTSC/PAL 捕获。 对于 HD 视频(1080p30),应使用离散同步?

    此致、

    Pranay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、您也可以使用嵌入式同步进行 HD 分辨率、但同步代码必须是
    0xFF 0x00 0x00 XY

    不是

    0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 XY。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    行号。 根据 BR656、我们不发送行号、但在 HD 中 、我们在 EAV 之后传输行号。 因此,在嵌入式同步模式下以8位以上的数据传输 HD 视频时,我们是否还应该删除行号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranay、

    良好的捕获端口无关、它只是在 SAV 之后捕获并在 EAV 停止。

    此致、
    Brijesh