This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:其他 PCIe 通道

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670052/am5728-additional-pcie-lanes

器件型号:AM5728

我们正在设计具有快速数据处理能力的仪器。 我们将使用 FPGA 进行数据采集和一些数据处理、但我们正在寻找一个具有图形功能的 CPU、该 CPU 可以运行 Linux 来实现这一目的。 AM5728似乎符合要求、但它只有2个 PCIe 通道与 FPGA 进行通信、这将成为我们系统中的数据带宽瓶颈。 是否有任何与 AM5728类似的具有4个或更多 PCIe 通道的 CPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、没有具有2个以上 PCIe 通道的 Sitara 器件。