This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:与 Intel Atom 的基准比较

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669766/am5728-benchmark-comparison-to-intel-atom

器件型号:AM5728

尊敬的香榭丽舍

您是否有比较 AM5728 Cortex-A15性能和英特尔凌动性能的基准测试数据?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sung-IL
    我认为我们通常不会在公共论坛上发布我们与竞争基准。
    最好的方法是让客户了解我们在 Linux 性能页面上记录的内容
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

    它具有各种基准、通常是一个很好的参考、还可根据需要与任何其他供应商进行比较。
    从我们的角度来看,这些基准性能测试的优点在于,它们在每个 Processor SDK 发行周期中都会发布,因此新内核、新版本、gcc 或其他任何内容的任何更改/问题-我们的数据是最新的/最重要的:)。

    如果您发现此页面上未显示任何缺失或需要特定基准测试的内容、请告知我们、我们可以在内部对此进行跟进。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您提供这些信息。 这应该会有所帮助。
    我还发现了 EEMBC 的玉米标记、如下所示。

    www.eembc.org/.../index.php



    谢谢、此致、
    SI