This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Weston 编译问题

Guru**** 2955990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669592/linux-am3358-weston-build-issue

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

   我想基于 BBB 为我的定制板构建最新的 Weston、因为 PSDK 提供的文件系统中的 Weston 很旧。我可以遵循一个示例或指南吗?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、tyrael、

    您可以按照相同的步骤重新构建和更新任何其他软件包、从而在您的电路板上重建和更新 Weston。 请以 该帖子为例。 只需在最后一步运行 MACHINE=AM335x-EVM bitbake Weston 即可。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    感谢您的快速回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kermal、
    重建 Weston 时,我得到了这些错误信息:

    tyrael@tyrael-ubuntu14-VirtualBox:~/tisdk/build machine=am335x-evm bitbake Weston
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    警告:/home/tyrael/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment.bb:toolchain_create_sdk_version 的 build_dependencies 期间出现异常
    警告:/home/tyrael/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment-extsdk.bb:toolchain_create_sdk_version 的 build_dependencies 期间出现异常
    警告:/home/tyrael/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment.bb:/home/tyrael/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment.bb 最终确定时出错
    警告:/home/tyrael/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment-extsdk.bb:/home/tyrael/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment-extsdk.bb 最终确定时出错
    错误:分析/home/tyrael/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-core/meta/meta-environment-extsdk.bb 时出现扩展错误
    回溯(最近一次调用最后一次):
    b.data_smart.ExpandionError:扩展变量 metadata_revision、expression 失败、为${@base_detect_revision (d)}、触发了异常 Cmdlerror:执行'git rev - parse head'失败:[errno 12]无法分配内存

    您想告诉我为什么会这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您内存不足。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Kemal R. Shakir"]您内存不足。

    [/报价]

    我的计算机有2GB 内存。这是否不够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、进行16G 交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢!