This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H14:检查 DSP 内核的状态。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669740/linux-66ak2h14-checking-status-of-dsp-cores

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Linux

您好!

我想实施一个代码来提供 DSP 内核的状态、那么是否有任何系统调用函数或任何其他方法可以帮助我查找 DSP 内核的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您说什么是 DSP 内核的状态? 您是要检查 DSP 内核是否正在运行或空闲、还是要监视其加载?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复:)

    是的!
    我的意思是相同的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用集成在 K2H Linux SDK 中的 dsptop。

    此致、
    Yordan