This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:QSPI 闪存:适用于 TDA3引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/702710/tda3-qspi-flash-applicable-to-tda3-booting

器件型号:TDA3

各位专家、您好!

我们计划在下一个原型上更改用于 TDA3引导的 QSPI 闪存、如下所示。

Winbond W25Q256FV  http://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=en&partNo=W25Q256FV

GigaDevice GD25Q256D  http://cn.gigadevice.com/product/detail/5/534.html

就我在下面看到的情况而言、它们满足 TDA3的引导要求。 您能否查看一下以防万一? 谢谢你。

TDA3 TRM (SPRUIE7A):25.8.4 SPI/QSPI 闪存器件

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    目前、TI QSPI 驱动程序不支持 GigaDevice 闪存。 您可以查看 Winbond 闪存的数据表、并与 TI 驱动程序支持的数据表进行比较。 驱动程序代码位于此处: \ti_componations\drivers\pdk\packages/ti\boot\SBL_auto\qspiflash\src\QSPI_cmd_init.c
    如果闪存命令不同、则需要更新驱动程序。
    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    感谢您的回答。 我是否可以假设这些器件仅支持 TDA3引导? 但启动后、PDK QSPI 驱动程序不支持 GigaDevice 闪存。 我的理解是正确的? 我将看到您指示是否通过 PDK QSPI 驱动程序支持 Winbond 闪存的源代码。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    RBL 可能能够从 GigaDevice 闪存读取 SBL、但 SBL 无法读取应用程序映像、因为此读取使用 PDK QSPI 驱动程序。
    您还需要分析 GigaDevice 闪存并查看是否符合 RBL 规范。 您可以参考 TRM 中的初始化章节来了解这一点。

    此致、
    Rishabh