This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:IBIS 模型温度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669231/am3703-ibis-model-temperature

器件型号:AM3703

您好!

AM3703的 CUS 封装 IBIS 模型的目标温度是多少?
如果模型未涵盖70摄氏度的情况、您是否可以共享涵盖70摄氏度的 CUS 封装模型?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    模型的温度范围由模型标题中的[Temperature Range]语句定义。 AM3703的 IBIS 中的每个模型的额定温度均为25度、范围为-40至125度。 这是我们唯一可用的模型。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill-San,您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo